This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:C2000的 ADC 采样率

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688264/tms320f280041-adc-sample-rate-of-c2000

器件型号:TMS320F280041

F280041的数据表提供了100kHz 采样率下的 ENOB。 我想知道更高采样率下的 ENOB、例如1MHz 采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请注意、ENOB 规格中的 fin 是采样信号的频率、而不是采样率。  ENOB 规格中的测试条件如下:

    -采样正弦波的输入频率= 100kHz

    -采样率= 3.45Mhz

    此致、

    Joseph