This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:闪存短缺问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/707037/tms320f28027f-flash-shortage-question

器件型号:TMS320F28027F

大家好、

我正在使用 TMS320F28027F 并耗尽闪存空间。 我想知道是否可以将 InstaSPIN fas_public 库放置在闪存的引导加载程序部分(扇区 A)中、以便释放扇区 B、C 和 D 中的空间。我的理解是、我无法通过执行此操作来更新库、 但是、还有其他原因我不应该这么做吗?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    是的、如果您在包含自定义引导加载程序的闪存扇区中进行编程、则无法更新库。 没有其他限制。

    如果您的自定义引导加载程序足够小、可适应用户 OTP、则可以将 cusom 引导加载程序代码移至用户 OTP、并在每次加电时引导至 OTP。 这将释放 InstaSPIN FAST_PUBLIC 库的 sectora

    此致、
    曼诺伊