This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:SPI 和 ADC 问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687797/ccs-tms320f28377s-spi-and-adc-problem

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我将 TMS320F28377S 与外部 ADC - AD7609一起使用(www.analogue.com/.../AD7609.pdf) 。 我通过 SPI 与 ADC 通信。 ADC 为18位、我有问题。 由于 RXBUF 寄存器为16、我如何读取18位?  

感谢你的帮助

此致  

Szymon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Szymon、

    您可以使用两个9位字吗? 请记住、如果每个字的传输位数小于16位、则需要保留对齐数据。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答、这解决了我的问题、但我还有一个问题。  如何处理处理器的 MOSI 线路? 外部 AD7609没有 MOSI 线路(它只有输出引脚)

    感谢你的帮助

    此致

    Szyomn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以选择将该引脚用作额外的 GPIO 或其他外设功能。 GPIO 多路复用的优势在于、您可以选择外部信号。 在这种情况下、由于从未使用过 MOSI 线路、因此您可以选择不使用它。 确保该引脚的 GPIO 多路复用器配置为其他所需功能。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的帮助!!!

    此致
    Szymon