This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关2837xS 的 SPI

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688045/about-spi-of-2837xs

2837xS 的 SPI 模块默认为4行、
它是否可与3根导线兼容、但是否对应于2根导线?
(我想使用的 SPIModule 是 SCLK、SDIO)
如果有解决方案、请进行教学。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 提供3线模式。 在此模式下、将会有一个单双向引脚、而不是单独的 SIMO 和 SOMI 引脚。 发送和接收的方式与4线制模式不同。 有关更多详细信息、请参阅 TRM 中的"SPI 3线模式说明"一章。

    如果 C2000器件中可用的 SPI 配置为从器件、我认为它需要 STE (从器件发送使能)引脚。 如果您将 SPI 配置为主器件、而从器件不需要 STE 引脚、则无需使用该引脚。  

    谢谢、此致、

    Veena