This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/F28M35H52C:如何在 Web 服务器中实现会话函数(enet_lwip)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687565/compiler-f28m35h52c-how-to-implement-session-function-in-web-server-enet_lwip

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:TI C/C++编译器

你好!  

我正在使用具有 enet_lwip_m3示例的 Concerto 板(F28M35H52C)。  

我实施了一个 Web 界面(HTML、CSS 和 JS)、其中包括进入和访问 IP 之前的登录选项卡(例如:192.168.0.125)。 问题是,如果在 URL 中写入"192.168.0.125/Pagina.htm" ,它将返回该页,跳过日志。 我读过我需要实现一些会话函数、如 PHP。 有人可以帮助我修改此示例以解决此问题。 以防止多个用户连接到我的板。

谢谢你

Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcelo、
    这超出了 TI 提供的软件配套资料的范围。 我们通常提供基本的客户端服务器参考示例、以展示如何通过 MCU 上的 EMAC 外设实现软件、而最终应用、功能和协议由用户来实现。

    向 Web 服务器添加身份验证是您必须了解和实施的操作。 我们没有展示这一点的示例。
    您可以尝试在 Tiva 论坛中发帖、以查看是否有任何用户在 TiVA MCU 上实现了此类示例、并查看是否可以将其移至 Concerto。
    e2e.ti.com/.../908


    希望这对您有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru