This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379DZWTT 的 TI XDS110调试探针问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687562/ccs-tms320f28379d-ti-xds110-debug-probe-issue-with-tms320f28379dzwtt

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的一位客户在其所有 系统中使用 TI TMS320系列微处理器。

到目前为止、我们使用了过时的 XDS100v2 JTAG 调试探针(14引脚 TI 版本)。

我们希望继续使用 TI 调试/生产工具进行研究和生产。我们最近从 Digikey 购买了 TI XDS110调试探针。

我们尝试使用 XDS100v2和 XDS110对基于 TMS320F28379DZWTT 的电路板进行编程/调试。

虽然我们使用较旧的 XDS100v2成功完成了多次(超过100次)任务、但较新的 XDS110却遇到了多个问题。

 XDS110探针成功连接至目标(通过 controlSUITE),在短暂调试会话后,逐步调试将冻结。

会话中断后,探测器无法再次重新连接到目标–请参见附加的打印屏幕图像。

 

我们应该更新探测器的固件吗?

还有其他可能的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    第一个建议是检查仿真软件包的 CCS 更新、并安装所有更新、看看这是否解决了问题。

    此致、

    Vivek Singh