This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2527520 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/706625/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我的控制器板有一些问题、它将 TMS320F28377S 作为微控制器。 我将尝试对 其进行解释。 我有一个逆变器板和一个控制器板。 控制器板调节逆变器的栅极信号、并可连接 到逆变器板。 在逆变器电路板上、我有两个不同的测量电路、其中一个用于电压测量、另一个用于电流测量。 两个测量电路的输出均为电压值。 (对于电流1.15 - 2.65V,对于电压 0 - 2.88V)。 这些输出中的每一个都 连接到 TMS320f... ADC 引脚来处理这些信号。 对于电流测量、我在 DSP 的 ADC 引脚处获得了正确的值和信号 、一切都正常。 但对于电压测量、 我会得到一个周期性信号、如图所示。 是否有人知道、问题可能出在哪里?  

下图应显示一个具有大约零偏移的恒定信号。  

下一幅图片应是一个约为2.88V 的恒定信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ismail、

    如何从控制器生成此正弦信号(使用 DAC?) 您是否尝试在 CCS 图形实用程序中绘制电压信号? 此外、粉色通道是实际的 ADC 输入(在 ADC 引脚上)吗?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当我尝试测量零电压时、我得到了第一张图片。
    第二个是,当我尝试测量2.88V 时。 我无法解释这些是如何创建的。 我可以说的是、它应该具有一个恒定值。 测得的信号来自逆变器。 它在逆变器上具有电压测量电路。 它通过两个电阻器和一个放大器将48伏分压至2.88V。 我还测量电流、电流介于1.15-2.65V 之间、运行良好。

    我使用示波器进行了测量。

    Thx