This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:lab01b 中的命令电机速度与电压波形频率不匹配

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687653/tms320f28069m-commanded-motor-speed-does-not-match-voltage-waveform-frequency-in-lab01b

器件型号:TMS320F28069M

晚上好。

我使用 lab01b 来验证我的硬件是否正常工作、并发现命令的 SpeedRef_kRPM 与电压波形的激励频率不匹配。 请注意、我已经进行了修改、添加绝对编码器并将该电角替换为 ANGAL_gen 模块生成的角度、因为它可以更精确地测量实际电角。 换向正常、使用 ANGAL_gen 模块中的角度效率要高得多、但我看到励磁波形的命令速度和频率之间存在明显差异。 我的命令速度为10kRPM、对于三极对电机、该速度应等于每秒500个电周期。 但是、下图显示了~163个样本的周期@ 20kHz ISR = 8.15ms 或~122Hz。 由于该实验基于开环控制、您对激励频率为何存在如此大的差异有什么建议吗?

PWM 频率:60kHz

ISR 频率:20kHz

SpeedRef_kRPM:10kRPM

极对数:3对

感谢您的支持!

此致、

Chris