This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:实时定时器功能。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687914/tms320f28075-real-time-timer-functionality

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

寻找建议。

显示板 连接到控制器、用于与控制器通信。

显示板具有增量、减量、 加电/断电、功能(可更改模式)和计时器按钮等按钮。

我想实现一个功能、当我按下计时器按钮时、 根据递增或递减按钮、我想根据 计时器值系统来设置计时器值。

如果计时器设置为5秒、则应显示5、1秒后应显示4、依此类推、直到系统 关闭。

如何在 TMS320F28075中实现这个实时定时器功能并且我已经尝试使用 DELAY_us (定时器)功能、但是这可以通过在显示板上显示5并持续整个5秒的时间来延迟系统关闭5秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您是否参考了 C2000Ware 中用于使用计时器的计时器示例? 您可以使用每秒更新一次显示的计时器 ISR。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher,

    是否有任何可能的方法可以在不使用 CPU 定时器 ISR 的情况下执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CPU 计时器是周期性任务的最佳选择。

    此致
    Chris