请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
您好!
您能否为文章提供一个寄存器设置示例或示例项目?
如果您可以在 C2000ware 或 controlSUITE 中为我提供示例代码路径、那对我来说是非常重要的。
我的客户希望使用 F28377D (ePWM 4类)跳闸区域功能*延迟控制大约为100nsec *。
那么 标题文章对我们来说是完美的。 我们想尝试一下 、但不知道寄存器设置。
我希望延迟时间由死区模块控制、但 TRM 方框图图图中的图14-3并不意味着死区框会影响 nTZ[1:3]至 ePWMx[A:B]之间的信号路径。