This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:在 TMS320F28027上运行 instaspin FOC

Guru**** 2526840 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/706318/tms320f28027-running-instaspin-foc-on-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027

你好

是否可以在具有 DRV8035-Q1的 TMS320F28027PTQ (非 TMS320F28027F)上为 BLDC 电机运行 Instaspin"?

是的、在哪里可以找到 Instaspin 库以及要使用的示例项目。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 instaSPIN-FOC FAST 算法位于一个专用 ROM 中、此 ROM 只受 F28027F 支持、而不受 F28027支持。