This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:ADCPPBxTRIPHI 和 ADCPPBxTRIPLO 设置速率

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687066/tms320f280049c-adcppbxtriphi-and-adcppbxtriplo-setting-rate

器件型号:TMS320F280049C

大家好、

 在控制阶段、我需要经常更新 ADCPPBxTRIPHI 和 ADCPPBxTRIPLO 的值(每100秒一次)。 这些阈值的重新配置速率是否存在您所不知道的问题? 我对 C2000架构非常陌生。

 提前感谢您的任何帮助、

Alberto Peyro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    这些只是数字逻辑、因此不应该有任何特殊问题。

    由于比较位于单独的寄存器中、因此您可能需要考虑如果一个寄存器被更新、而另一个寄存器在 ADC 结果通过比较链时仍然很旧、会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 MasterMind! 我会考虑您的意见、此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,对不起,Devin,我虽然是你的用户名,这是你的排名;)我在论坛中是新的...