This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:将 TMS320F28377D 与 ENC424J600连接

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/706357/ccs-tms320f28377d-interface-tms320f28377d-with-enc424j600

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想将 TI 控制器 TMS320F28377D 与 ENC424J600 (SPI 转以太网转换器)连接起来。 是否有任何库或演示代码可用于将 TI 控制器与 ENC424J600相连。 以便我可以轻松地将以太网兼容性融入 TI 控制器供电产品中。

谢谢、

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、

    抱歉、我们没有任何此类库(或)示例可与 ENC424J600连接。 C2000Ware 示例就是我们所拥有的一切。

    此致、

    曼诺伊