嗨、大家好、
我想使用 Simulink 外部模式在我的目标(Launchpad F28379D)上运行的控制算法中进行在线参数调整(例如、增益块)。
此外、我希望在以正常模式运行的另一个模型(主机模型)中范围和记录数据、以便我可以将数据记录到 Matlab 的工作区中。
我还知道、与 Launchpad 的外部模式通信通过 SCI_A 通信工作。
我的问题是:是否可以通过 SCI_A 通信和在外部模式下在 Launchpad 上运行 MCU 算法
也通过 SCI_A 通道通过 SCI 发送块向计算机发送数据、并在正常模式下运行主机模型以接收发送的数据? 如果不是、是否可以使用 SCI_B 将数据发送到主机模型?
我的 Launchpad 通过一根 USB 电缆连接到计算机的 XDS100 USB 类串行端口(COM10)。 此物理 USB 连接是否仅提供一个 SCI 连接、或者例如 SCI_A 和 SCI_B 连接、我是否可以同时在 Simulink 中用于上述目的。
非常感谢您的参与。 你们会帮我很多!