This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:可以将经缩放的信号从 ECAP 路由到 HRCAP?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686062/tms320f28069-possible-to-route-scaled-signal-from-ecap-to-hrcap

器件型号:TMS320F28069

您好、TI、

我看到这一点从未得到答复。

可能会很方便。

谢谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    在此器件(F280069)上、eCAP 和 HRCAP 模块完全独立、因此它们不共享任何资源。 因此、不能这样做。

    在使用1类 eCAP 模块的较新器件上、HRCAP 已经被集成到 eCAP 中、然而、当使用 HRCAP 增强功能时、事件预分频器不可用。 这是因为事件预分频 器与 SYSCLK 同步、使得 HRCAP 增强功能无用。

    说明了另一种方法:HRCAP 相对于 eCAP 的唯一优势是它可以测量 SYSCLK 的小数部分信号、如果你先将信号同步到 SYSCLK、然后进行测量、那么你就消除了 HRCAP 的优势。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、

    好的-谢谢、
    John