请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 为了最终回到 Jim 的话题-有一些实际问题-
也就是、我正在使用 HRCAP IRQ -如果这些 IRQ 被持续启用;让您的应用成为 HRCAP IRQ 的'中断限制'非常容易。
此外、在我的应用中、我不会以相同的频率运行 SYSCLKOUT 和 PLL2CLK、因为我想以120MHz 的频率运行 HRCAP 模块。 我将采用30MHz
MEMS -对于 PLL2CLK、将其乘以4、对于 SYSCLK、乘以3 (分别为120MHz 和90MHz)。
但是、我想多考虑一下这一点、看看是否有方法来实现它并获得一个实际的时间戳。
我将 eCAP 模块的同步功能与 HRCAP 模块结合使用;因此、可以通过一种方法来缩放 ECAP 计数器以获得准确的时间戳。
此致、
约翰·W