This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:内部振荡器精度不符合规范#39;t

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686797/tms320f280049c-internal-oscillator-accuracy-didn-t-meet-spec

器件型号:TMS320F280049C

您好、香榭丽舍

我的客户测试 TMXF280049M 内部振荡器并将其输出到 GPIO。 它们发现内部振荡器输出频率为9Mhz。 请参阅附加波形。 在数据表中、它将最小值显示为9.7Mhz。 我没有看到我们的示例代码运行了振荡器校准过程。  客户是否应该执行任何校准流程? 校准过程是否在 BootROM 中完成?  

另一个想法可能是"TMX"。 请告诉我、工程样品振荡器在出厂前是否已校准?  

 感谢您的提前回复!  

时钟设置  

GPIO 输出配置  

XCLKOUT 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    F280049C 的"TMX"样片没有包含 INTOSC 的一些模拟模块的完整修整解决方案。 这在勘误表 SPRZ493B 中进行了说明。 此问题已在"TMS"发布版本中得到修复和解决。

    此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    感谢您的回复。 我选中了未显示""寄存器的 TRM。 请告诉我在哪里可以找到寄存器设置? 谢谢