This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:有关 TMS320F28379D 中 ADC 器件的问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686495/ccs-launchxl-f28379d-questions-about-adc-part-in-tms320f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: REF5030REF5025

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

 我对 LAUNCHXL-F28379D ADC 有一些疑问。

TMS320F38279D 具有两个分辨率、并且本产品的每个分辨率模式下、VREFHI/VREFLO 允许的电压范围是多少?

我已经测试了 ADCINA2引脚、它似乎不工作。 我错过了什么吗?

PTP 输入的封装类型没有 CMPIN5N、那么这个通道(CMPIN5)是否能够在16位模式下工作?  

此致、Ditny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ditny、

    您可以从器件数据表"ADC 运行条件"表中获取每种模式下的 VREFHI 和 VREFLO 范围: www.ti.com/.../tms320f28377d.pdf

    该 LaunchPad 还具有有关某些版本电路板上 A2输入的勘误表:
    e2e.ti.com/.../581950
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Devin Cottier。
    您知道 LAUNCHXL-F28379D 为 VREFHI/VREFLO 提供多大电压吗? 如果电路板上的芯片 REF5030变为其他芯片、VREFHI 会发生变化吗?
    由于 PTP 类型封装没有 CMPIN5N、F28379DPTPS 能否在 CMPIN5通道的16位模式下工作?
    另外一个问题是、如果在 ADC 模式下 F28379D 需要外部电压基准生成电路、

    此致、DITNY。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuansheng、

    如果您将 REF5030替换为 REF5025、则 VREFHI 电压将从3.0V 更改为2.5V。  这两个电压中的一个是您将用于 ADC 基准电压的电压、几乎适用于所有应用。

    是的、您绝对需要为 ADC 提供外部基准电压才能工作(在任何模式下)。  它需要在任何模式下进行缓冲。  对于16位模式、它需要非常低的噪声。  LaunchPad 上的内容对于16位模式应该非常好。

    对于16位模式、您需要两个输入通道。  由于176引脚 PTP 封装的 C4/C5通道对中缺少 C5、因此您无法将此通道用于16位模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Devin Cottier。 非常感谢。 这真的很有帮助。

    但我不理解 "对于16位模式、它需要非常低的噪声。 '。 在 F2837*数据表中的噪声情况下、16位模式可能更有利、如下所示。 那么、您能做更详细的解释吗?

    此致、Ditny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuansheng、

    ADC 基准对噪声非常敏感;基准输入上的任何噪声都将直接显示在输出上。 因此、使用良好的低噪声基准电路非常重要。

    在差分模式下、ADC 输入可以合理地耐受噪声、因为共模噪声可以被抑制(如文本引用部分所示)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Devin Cottier!