This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D

Guru**** 2583105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/704986/tms320f28377d-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

尊敬的所有人:

我需要使用 TMS320F28377D 开发板执行 SCI 引导加载、因为它与扩展坞相连。

能否有人指导我如何启动。我已经阅读了 controlSUITE 示例、但无法启动、因为无法获得与之通信的方式

坞站/板。如果有任何清晰的步骤已知、请帮助我并建议我。

此致、

Ashrumochan Sharma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    夏尔马

    您是否使用控制卡/扩展坞设置? 此外、您是否在独立选项(或)仿真(连接 JTAG)中尝试 SCI 引导?

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我正在使用控制卡和扩展坞设置。 我想在独立模式(带 USB UART)下使用。

    请向我提供步骤。

    此致、

    Ashrumochan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashrumochan、

    为了在独立模式下引导至 SCI (OTP 未编程时)、您需要设置 GPIO72=0、GPIO84=1。 您是否已经尝试过该操作?

    查看中的控制卡原理图 \boards\controlCARDs\TMDSCNCD28377D\R1_A\F2837x_180controlCARD_R1_A_SCH_09May2014.pdf、您需要使用第3页中的 SW1来实现该目的。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我是按您的要求进行的。但我的疑问是需要 PC 与板之间的通信。您需要如何使用相同的 Usb100v2或使用 RS232与 RX/TX 引脚进行任何外部连接。

    谢谢、此致、

    Ashrumochan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashrumochan、

    控制卡中提供的 FTDI 芯片将 GPIO28/29用于 SCI 信号。 如果您希望使用 GPIO28 / 29进行 SCI 引导、则需要执行以下操作:-

    1) GPIO72 = GPIO84 = 1

    2) 2)在独立模式下 、在*(uint32_t *) 0x7801E = 0x0000 815A (我假设您在 zone1中工作)中对 Z1 -BOOTCTRL 寄存器进行编程。 这允许您在独立模式下使用 GPIO28/29进行 SCI 引导

    3) 3)在仿真引导模式下、将 EMUBOOTCTRL 寄存器编程到*(uint32_t *) 0xD00 = 0x0000 815A。 这样、您就可以在 仿真模式下使用 GPIO28/29进行 SCI 引导

    如果您决定不使用 GPIO28/29、则必须手动进行线缆连接。

    此致、

    曼诺伊