This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:PCMC 示例

Guru**** 2578915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687433/tms320f280049-pcmc-example

器件型号:TMS320F280049

您好!
我正在搜索 F28004x 或 F2837x 上的峰值电流模式控制示例。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    我们现在没有 F28004x 或 F2837x 上的峰值电流模式控制示例。 请参阅 controlSUIT 中的 HVPSFB 项目、该项目在 F2802x 上具有 PCMC。 谢谢。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么如果我们有一个示例、比较器逐周期关闭 PWM、这将有帮助。

    此致 Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    尽管我们没有发布相关项目、但我们在 controlSUIT/device_support/f2837X/.../ePWM_TRIP_zone 中有示例代码、如果需要、该代码具有逐周期跳闸示例。 谢谢。

    此致、