请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 大家好、
在计算 ADC 的采集窗口时、我很难理解"设置精度"。 下图中突出显示的句子意味着什么? 根据我的理解、设置精度应介于0.25和0.5之间、对吗? 如何在项目中选择合适的"设置精度"? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在计算 ADC 的采集窗口时、我很难理解"设置精度"。 下图中突出显示的句子意味着什么? 根据我的理解、设置精度应介于0.25和0.5之间、对吗? 如何在项目中选择合适的"设置精度"? 谢谢!