This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:将 DAC 输出或 ADCIN 值连接到比较器

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687161/ccs-tms320f28379d-connect-dac-output-or-adcin-value-to-the-comparator

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 DACA 生成 DACOUTA (模拟输出)、我尝试将此输出连接到 CMPIN1P (比较器1的正极侧)、我不知道如何使用代码来实现它。 我没有看到任何寄存器和示例。 此外、对于 ADCINA2、它是 LEM 的输出、也是模拟信号、如果我将该 ADCIN 结果直接连接到 CMPIN1P、我该怎么做?  

非常感谢您的帮助

最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Min、

    DACOUTA 不能被内部连接至 CMPIN1P/ADCINA2。 您必须使用外部连接、如跳线等 ADCINA2和 CMPIN1P 共用同一个引脚。 ADC 和 CMPSS 可同时使用引脚、无需额外配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、它确实回答了我的问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来。 如果您有任何疑问、请务必告知我们。