请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:C2000WARE工具/软件:Code Composer Studio
嗨、大家好
我是 Davide、我想知道如何设置输出引脚1或 O。
我已经这样做了:
如果我需要输出引脚高电平、则 GpioDataRegs.GPBSET.BIO30 = 1
如果我希望输出引脚为低电平、则 GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO30 = 1。
我已通过数字示波器对其进行控制、结果为 EGUAL。
可以帮帮我吗?
谢谢