This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28379D:适用于 CCS 8.0.0.00016的 C2000Ware 示例工程

Guru**** 2609695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686707/rtos-tms320f28379d-c2000ware-example-project-for-ccs-8-0-0-00016

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI-RTOS

我在获取 TI-RTOS 使用 SMS320F28379D 版本2代码处理 CCS 版本8时遇到问题。 我 已按照此主题中的建议下载了 Sys-BIOS:

_e2e.ti.com/.../646483

但是、 我在尝试导入工程时收到错误消息。 例如、如果我尝试导入"hello" /opt/ti/bios_6_70_01_03、我会看到一个错误框、其中指出:

导入项目时遇到可能需要您进行衰减的问题。 原因:请参阅下面的详细信息。

请参阅下面的详细信息。
错误:器件为"空"或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。

未导入工程。 我别无选择、只能取消项目。  

我需要有关这方面的一些帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何尝试导入示例? 您是否通过 Resource Explorer 导入它们(View->Resource Explorer Classic)?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我尝试使用"project、import CCS project"导入它们。 您的提示带来了一个更加友好的界面。 遗憾的是、我不清楚什么项目最能映射到 F28379D。 我似乎有两种选择、即 TMDXH52C1实验板套件或 TMDXDOK28M36实验套件。 哪一项与28379D 最匹配?

    谢谢!

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种情况都不适用于 F2837xD。 我怀疑您正在查看"TI-RTOS for C2000"部分。 F2837xD 上仅支持 TI-RTOS 内核(SYS/BIOS)。 请尝试查看"SYS/BIOS"部分、您应该能够找到您的实际器件型号。

    惠特尼