请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28033 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
我使用 Uniflash 读取目标存储器的闪存内容。
将文件导出为.bin uniflash 时、要求指定存储器位置的开始和结束。
由于我正在使用 TMS320F28033、闪存范围为0x0000 0000至0x0000 7FFF (对于32KB x 16)。
我知道、当从位置0x800开始时、它可以按扇区(A 到 H)读取扇区、它抛出类似的错误。
如何访问(读取)内存的其余部分?
请帮助
谢谢、