This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:正弦/余弦旋转变压器示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/705850/tms320f28069-sin-cos-resolver-example

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITETMDSRSLVR

您好!
F28069是否有正弦/余弦旋转变压器示例?  
客户能否使用 controlSUITE 中的旋转变压器库(c:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\resoler\)? 是否有可用的 C 语言文件?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    F28335是一个浮点器件、有一个示例。 相同的示例代码和库也应适用于 F28069。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、
    在哪里可以找到 F28335示例?

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是相关文件夹。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSRSLVR_v1.0\Resolver_F28335 -->示例代码

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\resoler\V101\include\Resolver_Float.h ->包含库中的文件

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\resoler\v101\lib\Resolver_lib_Floing.lib ->库中的 lib 文件

    浮点文件是通用文件、可与所有 C2000浮点 CPU 配合使用。

    如果问题已解决、请单击"已解决"链接关闭该主题。