This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:MotorWare 和 McBSP

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687502/tms320f28069m-motorware-and-mcbsp

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: controlSUITEMOTORWARE

您好!

我目前正在开发基于 TMS320F28069M 微控制器的 PMSP 控制器。 我使用 instaSPIN 实验室作为固件的基础。 目前、我想添加 McBSP (多通道缓冲串行端口)功能。 但是、我在 SW\drivers 目录中找不到 McBSB 驱动程序。

我使用 controlSUITE 示例在同一 MCU 上测试了 McBSP、一切都正常。 但现在我想在 instaSPIN API 中使用它、所以我需要合适的 McBSP 驱动程序。

VCU (Viterbi、复杂数学、CRC 单元)的情况也是如此

是否可以在某个位置找到这些驱动程序?

此致

符拉迪斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于这些外设、您需要导入 controlSUITE 驱动程序集、包括位字段头定义、因为我们没有针对它们的任何 Motorware HAL 实现

    肖恩