This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:F28x7x 系列软件兼容性

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687499/tms320f28377s-software-compatibility-f28x7x-series

器件型号:TMS320F28377S

团队、

 F28x7x 系列指出这些器件是"软件兼容"的。
您能解释一下这到底意味着什么吗?

我可以"按原样"获取 Piccolo 软件并切换到 Delfino 器件吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FRAMziskus、

    该软件在 F2807x、F2837xS 和 F2837xD 器件之间兼容(用于相同的可用特性/外设)。 这些器件在架构上基本相同。 F2807x 品牌为 Piccolo、F2837xS/D 品牌为 Delfino。 每个系列都有一组不同的头文件。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken