This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2MTR-DYNO:"铝框架安装"可能单独出售?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/705703/2mtr-dyno-aluminum-frame-mount-potentially-sold-separately

器件型号:2MTR-DYNO
主题中讨论的其他器件:LVSERVOMTR

您好!

是否可以 单独购买"铝框架安装"?

假设我首先购买一个 LVSERVOMTR 进行初始测试、我可以稍后购买另一个带有耦合铝制框架安装的电机来运行 Dyno 测试?  


谢谢、
Loic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    不幸的是,今天这是不可能的。  抱歉。  框架安装仅随 DYNO 配置提供。  不过、您的输入记录良好。  谢谢!