This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:设计修改

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686909/tidm-hv-1ph-dcac-design-modification

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件:SFRA

您好!

我的应用要求输入电压为650VDC、额定功率为1.1kVA、输出电压选项与现有设计中的电压选项类似。 请告知设计更改、而不是 IGBT 和栅极驱动器的更改、以便根据我的要求扩展设计。

如果您可以推荐具有正弦 PWM 控制的简单650VDC、1.1kVA 至110V、60Hz 或230V、50Hz 逆变器的参考设计、它将非常有用。  

此致、

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmi、

    我看到问题是特定于软件的吗? 因为您已经处理了硬件中与电压和功率相关的变化。

    对于 SW 更改、请单步执行 UG、在 CFG 页面上、我们可以选择更改开关频率、死区时间等 如果您保持与设计相同的 MCU 引脚映射、初始软件应能让您快速入门。

    从控制方面来看、我们有增量构建、您可以通过它来检查设计的稳定性等。 您可以使用 SFRA 等进行调优。

    遗憾的是、我们没有任何适用于该总线值和功率级别的硬件参考设计。 这是最近的 EVM。

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Manish 提出可能的软件更改建议。

    如果您也可以建议特定的硬件更改、那将会很有帮助。 除了 IGBT 和栅极驱动器之外、是否需要更改/修改?

    此致、
    Lakshmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmi、

    这是一个相当广泛的问题,我 没有资源 在论坛上回答这一问题。  

    通常、您将查看 BOM、了解将要改变的组件电压应力/电流应力以及裕度是否足够。 您可能必须根据此分析选择新的零部件。 一个简单的电力电子课程将向您介绍如何理解这些应力、我无法 在论坛帖子中对此进行解释。 这可能包括 直流链路电容、电流传感器器件、电压调节电阻器等  

    接下来、对于 更高的电压应力、您可能必须考虑布局随爬电等的增加而变化。  

    我认为栅极驱动器不一定要改变、

    此致

    Manish Bhardwaj