This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:F28033接地参考设计

Guru**** 2933260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/704654/tms320f28033-f28033-ground-reference-design

器件型号:TMS320F28033

尊敬的团队:

我想知道您是否有有关模拟 GND 和数字 GND 设计的参考文档或建议?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    我们建议您在此器件上拆分模拟和数字接地、但这并不是一项硬性要求;具有组合接地层的良好布局可能比不良布局提供的性能要好得多、但具有分离平面。

    分离平面的一个关键是确保模拟信号在模拟平面上/在模拟部分中路由、而数字信号同样以数字平面为基准并保持在数字部分。 这将通过物理上区分两种信号来最大限度地提高性能、并应确保平面之间的电压差最小。  

    我们建议您在芯片中心下方使用0欧姆电阻器连接模拟和数字接地层。 如果信号具有通过两个平面的返回路径(这通常应通过良好的布局避免-任何信号都不应跨越平面边界)、则返回电流将有一条路径流过该公共点。  

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sammi、

    我几天前问过这个问题、Tommy 通过下面的链接分享了他的评论、请看一下。
    e2e.ti.com/.../2592199

    希望它能为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢你的帮助。

    此致、

    Sammi