This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:QEP 寄存器 QPOSCNT、可在计数器递增或递减计数期间写入

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686986/tms320f28377d-qep-register-qposcnt-writable-during-counter-is-counting-up-or-down

器件型号:TMS320F28377D

您好!

对 QEP 寄存器 QPOSCNT 存在疑问。 在最新的手册中、有注释"当计数器递增/递减计数时、该寄存器用作只读寄存器。" 但在旧的手册中、没有

实际情况是什么? 客户发现、仍然可以写入。

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    您能否澄清一下-客户是否能够在计数器运行时写入 QPOSCNT? 在初始状态期间、它是否处于启用状态?

    我们建议在计数器(QPOSCNT)运行时递增/递减计数、用户不应写入该寄存器、而应将 QPOSCNT 视为只读。 由于它是 R/W 寄存器、用户将能够写入它、但当计数器被启用并且正在递增/递减计数时、在每个 QCLK 事件上、它将忽略对它的任何写入。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nirav、
    感谢您的回复。
    客户希望随时写信。
    在实验练习中、他们编写的内容没有任何问题。 在提交的文件中,他们发现了一些书面问题。
    BR、Jordan。