This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/705257/tmdssolaruinvkit-with

您好!

我仍在使用 TMDSSOLARUINVKIT

今天、我不明白为什么在直流电压为40V 时 Gui_Vpv 指示为0。 下面是一个快照:

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adel、

    1.我无法看到附加的图像。
    2.请确保启用了实时模式

    -Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manish 的快速重播,

    是的、我确定此时已启用时间模式。 当我增加直流电压时、Gui_Vpv 不会改变...

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abdel、

    您可以直接检查 ADC 结果寄存器、看看它们是否正在更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查了与 Vpv 对应的 ADCRESULT2。  当直流电压变小时、它保持相同的值(0x0015)。

    这里是一个屏幕截图、我们可以看到 PV_meas _vol_avg 和 PV_meas _vol_inst.

    此致