请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我正在尝试使用 TMS320F28379D MCU。 从示例中可以看出、每个 CPU 都有自己的工程编译和单独加载。 但是、将两个项目合并为一个项目会更加方便、这样我只需管理一个固件。
因此、有几个与此相关的问题:
第1个。 我可以看到这些示例
CPU1
.
我可以使用相同的方法来定义这段代码只能在 CPU1或 CPU2上使用。 但是、我找不到任何定义的 CPU1、您能解释一下它们的工作原理吗?
第2个。 是否有一个寄存器存储我可以在代码开头读取的 CPU1或 CPU2信息、并确定其余代码应如何执行、如果是、我可以在哪里找到该信息?
第3个。 如果我可以将 CPU1和 CPU2项目与一个 cmd 文件组合在一起、将存储器定义组合在一起、那么我应该能够在加载项目时选中 CPU1和 CPU2这两个复选框、对吧?
谢谢