This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:实现 C2834x 的实际输出55ps HRPWM 所需的任何特殊措施?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686699/tms320c28346-any-special-measures-needed-to-achieve-actual-output-55-ps-hrpwm-from-c2834x

器件型号:TMS320C28346

对于我的应用来说、实现可能最高的物理 HRPWM 分辨率至关重要。 F2834x 提供非常精细的55ps、但我想确保在外部器件上实现此分辨率是否存在任何先决条件或限制。 我的第一个疑问是有关 Delfino 的 GPIO 开关特性。 根据数据表、随附的规格显示最大上升和下降时间为 ca。 11ns 您能否提供典型值的估计值? 但最可能的情况是、预计会有几 ns、这大约比 PWM 分辨率高100倍。 我知道上升/下降时间不是分辨率的直接限制、但当边沿不是很明显时、对 HRPWM 分辨率产生负面影响的可能性可能会很高。 请您就这些疑问发表评论吗? GPIO 线路是否有可能在外部负载下提供55秒分辨率,是否在 TI 实验室中进行过测试?
对于 PCB 设计还有什么特别的注意事项,或者我对最终分辨率性能有何影响?

此致,Pawel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      附件丢失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel、

    对于典型的上升和下降时间、我没有数字。

    MEP 步长比转换宽度小得多。 当您从一个 MEP 值步到下一个 MEP 值时、它会为边线生成滑动效果。(请参阅下图)

    我不知道在测试过程中会驱动哪种类型的负载、但这将主要影响上升/下降时间而不是分辨率。

    如果绝对时间对您的系统至关重要、您应该能够补偿负载。 但是、如果您只是在相对庄园中响应刺激(我需要长脉冲或短脉冲)、那么我认为您不需要补偿负载。  

    如果您的上升和下降时间过长、那么我认为拥有良好的分辨率将无关紧要。 为了确保转换尽可能快地进行、您应该将引脚的电容负载保持在低电平。

    此致、
    Cody