This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28m35h52c

Guru**** 2817075 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686638/f28m35h52c-f28m35h52c

器件型号:F28M35H52C

f28m35h52c 的 QEP 的最大频率是多少?一个客户对额定速度为100mm 的线性电机使用传感器精度5Nm、最大速度300mm/s,20MHz 至60MHz。此 IC 是否支持?硬件接口和软件设计应考虑哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    根据数据表、eQEP 可接受的脉冲宽度最快为1/2 SYSCLK (请参阅器件数据表 SPRS742中的 eQEP 时序要求表)。虽然这是模块可处理的最大值、但信号必须尽可能干净。 该信号还必须按照器件勘误表中的建议使用 SYSCLK 同步。

    谢谢、
    标记