This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSSOLARUINVKIT:C2000微型逆变器问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686717/ccs-tmdssolaruinvkit-c2000-micro-inverter-questions

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我将查看参考设计"TMDSSOLARUINVKIT"并提出以下问题。

-输出功率的主要亮点是280W@220Vac/140W@110Vac;然而、"TMDSSOLARUINVKIT"上只有一个直流/直流反激填充。 这是否意味着一个直流/直流反激式转换器可提供280W 功率、或者两个直流/直流反激式转换器是支持280W 功率输出所必需的? 当前软件是否支持两个直流/直流反激式转换器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个反激式器件可提供280W 功率、额定功率适用于填充的功率。

    否、软件不理解第二个反激级。 我们没有在第二阶段完成测试。 这是我们想要尝试的选项、但从未尝试过。