This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:串行闪存编程器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687024/tms320f28335-serial-flash-programmer

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

你(们)好

我还在使用 TMS320F28335。 串行编程器是如何工作的? 使用参数-d F2833x-时 serial_flash_programr.exe 不起作用

是否有某个工作正常的应用程序?

我找到了 f28335_flash_kernel.txt (..\controlSUITE\device_support\F2833x\v142\DSP2833x_examples_ccsv5\F28335_flash_kernel\)

是否有 serial_flash_programr.exe 可以与 DSP TMS320F28335配合使用?

谢谢

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    这是串行闪存编程器的一个小问题。 我们忘记了添加-F2833x 选项。 您可以使用任何内核 A 选项(例如-d f2805x)。

    请访问 www.ti.com/.../sprabv4b.pdf

    此致、
    SAL