This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:TMS320F28027

Guru**** 2609515 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686778/tms320f28027-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027

大家好、  

我有 一个 LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad 实验板套件。 在此之前、此套件正常工作。 但现在、我将套件连接到计算机。 微控制器正在加热、EMU PWR LED 烧断。 即、此套件自行关闭、计算机无法连接到套件。  是什么原因导致了这种情况?  如何解决此问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murat、

    看起来 MCU 和/或 LDO 可能已损坏。 您必须更换这两个部件。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam 正确。

    此主题是最近出现的问题类似的主题: e2e.ti.com/.../684797

    谢谢、
    标记