This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:在 EtherCAT 开发过程中,如何配置 TLK 寄存器并执行下一步操作?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/705111/ccs-tms320f28379d-in-the-ethercat-development-process-how-to-config-tlk-register-and-do-next

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TLK110

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

现在、我设计了 TMS320F28379D 硬件、用于开发 EtherCAT 协议。

PHY 是 TLK110、ESC 是 ET1100、EEPROM 是24LC16。

现在、我下载前10个字的信息。 EEPROM 中、ET1100可以读取0x0140、0x502等寄存器。

下一步, 作为 EtherCAT 从站的硬件将连接到 Beckhoff IPC。

但我不确定网线连接到从设备时是否需要 PHY 寄存器进行读取和写入?

我参考 TMDSECATCNCD379D 示例代码,但没有找到任何有关 PHY 设置的代码。 那么、我需要有关如何进行下一步操作的帮助吗?

如果您可以提供一些参考或数据表以进行开发、就会更好。 提前感谢。

此致!

Richie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richie

    有关 EtherCAT 寄存器的问题、请参阅 ETG。

    此致
    Chris