This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:SFRA GUI 问题-未处理异常

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/705090/tms320f28379s-sfra-gui-problem---unhandled-exception

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:SFRA

当测试谐振控制器时、当 SFRA GUI (版本1.10)尝试查看开环幅度图时、我会得到异常错误。

此问题适用于附加的特定数据。 对于其他数据(例如、当我禁用 PR 控制器时)、SFRA 显示图形正常。

e2e.ti.com/.../SFRA-Data.txt

应用程序屏幕截图:

这是错误:

有关调用
即时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息、请参阅此消息的末尾。

******** 例外文本********
System.OverflowException:溢出错误。
在 System.Drawing.Graphics.CheckErrorStatus (Int32状态)
at System.Drawing.Graphics.Graphics.CommonLine (Pen Pen、Single x1、Single Y1、Single x2、Single Y2
) at System.Draw.Graphics.DrawLine.DrawLine (Pen、PointF pt1、
耳轴 PTF PT2) at System.Windows.Forms.DataVisualization.Chart.ChartChting.ChartPen、DataLine.Datings.Windows、PointForms.Type
、DataLine.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Time.Timed Int32点索引,单一张紧)
,位于 System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart.LineChart.ProcessChartType (布尔选择、ChartGraphics 图形、CommonElements Common、ChartArea Area、Series seriesToDraw)
at System.Windows.Forest.DataPaint Graph.Windows (Boolting.Chart.Windows) DataFormat.Control

、DataArtChart.Sting.Sting.Wart.Stain.Stain.Sting.Watch.Stain.Stain.Stain.Sting.Stain.Watch.Wart.Stain.Stain.Stain.Stain.Stain.Sting.WartPain.Stain.Stain.Sting.WatchartPain.Sting.Sting.W.WatchartPain.Sting.W.Stain.Stain.WatchartPain.Sting.W.Stain.Watch.W.W.W.W.W.Stain.Stain.Stain.Stain.Stain.Stain.Stain.Stain.Stain.Stain.W




int32 msg、intPtr wparam、intPtr lparam)


******** 已加载的组件********
mscorlib
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.7.3062.0由 NET472REL1构建
代码库:文件:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------
SFRA_GUI
汇编版本:1.10.0.0
Win32版本:1.10.0.0
代码库:文件:///C:/ti/c2000/powerSUITE_2_01_00_00/packages/devkits/utils/SFRA_GUI.exe
----------------------------
System.Windows.Forms
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.7.3062.0由 NET472REL1构建
代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------
系统
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.7.3062.0由 NET472REL1构建
代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------
系统工程图
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.7.3062.0由 NET472REL1构建
代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------
System.Windows.Forms.DataVisualization
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.7.3062.0
代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
----------------------------
系统配置
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.7.3062.0由 NET472REL1构建
代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------
系统核心
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.7.3062.0由 NET472REL1构建
代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------
System.XML
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.7.3062.0由 NET472REL1构建
代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------
可访问性
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.7.3062.0由 NET472REL1构建
代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------
系统数据
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.7.3062.0由 NET472REL1构建
代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------
Microsoft.CSharp
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.7.3062.0
代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.CSharp/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.CSharp.dll
----------------------------
Microsoft.Office.Interop.excel
组件版本:14.0.0.0
Win32版本:14.0.4756.1000
代码库:文件:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.Office.Interop.Excel/14.0.0.0__71e9bce111e9429c/Microsoft.Office.Interop.Excel.dll
----------------------------
办公室
组件版本:14.0.0.0
Win32版本:14.0.4760.1000
代码库:文件:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/office/14.0.0.0__71e9bce111e9429c/office.dll
----------------------------
系统。动态
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.7.3062.0
代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Dynamic/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Dynamic.dll
----------------------------
匿名托管的 DynamicMethods 装配体
组件版本:0.0.0.0
Win32版本:4.7.3062.0由 NET472REL1构建
代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
----------------------------

******** JIT 调试********
要启用即时(JIT)调试、此
应用程序或计算机(machine.config)的.config 文件必须在
system.windows.forms 部分中设置 jitDebugging 值。
还必须在启用调试的情况下编译应用
程序。

例如:





启用 JIT 调试后、任何未处理的异常
都将发送到计算机上注册的 JIT 调试器、
而不是由该对话框处理。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukas

    遗憾的是、这是 SFRA GUI 的已知问题。 我们正在进行更新、但由于资源限制、没有计划设定发布日期。

    我想、当它像这样崩溃时、它会在 Excel 工作表中提供数据??

    然后、您可以将 Excel 工作表中的数据导入到 MATLAB 等和绘图中。 这是我目前唯一的权变措施、

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    -Manish