This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D 的 IO 引脚是否具有外部中断输入功能?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685686/tms320f28377d-is-the-io-pin-of-tms320f28377d-have-external-interrupt-input-function

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好,

TMS320F28377D 的 IO 引脚是否具有外部中断输入功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    是的、GPIO 信号可用于触发外部中断。 有关更多详细信息、请参阅 C2000Ware 中的 external_interrupt 示例。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢