This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28035ISO:TMDSCNCD28035ISO

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035ISO, TMDSCNCD28035, TMS320F28027F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/704613/ccs-tmdscncd28035iso-tmdscncd28035iso

器件型号:TMDSCNCD28035ISO
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28035TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近 通过 Mouser 购买了 TMDSCNCD28035ISO 控制卡。 当我尝试通过 CCS Studio (通过 Simulink 代码生成)对其进行编程时 、我会得到以下评估

"严重:C28xx:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.407.3)"

当我尝试对德州仪器(TI)的任何其他控制卡(例如 TMS320F28027F、TMDSCNCD28035 R1.2等)使用相同的电缆通过笔记本电脑的同一端口、始终使用正确的微控制器目标、我能够对卡进行完美编程。  

此外、我收到 了 TMDSCNCD28035ISO 控制卡、该卡带有一些外部电线连接、如所附图片所示、我认为这对于新产品是不可接受的(图片中的蓝色电缆)。

期待您的反馈。

此致、

Nikitas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikitas、

    感谢您访问 E2E 论坛、感谢您提供问题和图片的详细信息。  您能否确认当您尝试连接到电路板(LD1/2/3/4)时哪些 LED 亮起。  LD1 =电路板电源、LD4 = USB 迷你/仿真器电源(LD2/3为 GPIO31/34)

    由于这是一种隔离式设计、因此 MCU 的电源不是通过微型 USB 接头供电、而是通过 集线站的底部 DIMM 连接器供电。  需要连接并提供5V 电压才能为控制卡供电。

    如果上述所有操作均已完成、但您仍无法连接、请发布后续操作。

    顺便说一下,我已经尝试在以下应用手册中捕获常见的 JTAG 连接问题: http://www.ti.com/lit/an/spracf0/spracf0.pdf 。  上述过程已涵盖、但出于时间考虑、我想找出根本原因、这是 ISO 版本。  如果我们还有其他问题、应用手册也会很有帮助。

    最后、我将查看您显示的蓝色导线。  通常、如果我们发现电路板有问题、并且已经构建了大量器件、以便我们可以在不中断电源的情况下交付评估模块、则会执行此操作。  虽然电路板确实会目视脱离、但其运行方式应符合规格/原理图的电气方式。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    解决了我的问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikitas、

    Matt 回答正确。  此 TMDSCNCD28035ISO 的一些构建包含蓝色导线、用于修复空白 PCB 上的一些问题。  

    使用蓝色导线、这些 controlCARD 将按设计工作。


    谢谢、
    Brett