This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] G3-PLC 同步

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686762/g3-plc-synchronization

尊敬的所有人:

作为 TI 各种窄带 PLC 套件的用户、我想知道是否有人知道 G3-PLC 如何执行同步的细节。 据我了解、发送9.5个符号、8个类型符号、然后发送1.5个具有180度相位差的副载波。 前导码由该相位距离检测、并根据相位偏移进行微调。 是否有人知道这种方法是普遍使用的、还是在某种程度上是特定于供应商的、接收器如何处理同步? 最近的一些专利,以及以9.5符号序言为基础的替代方法,使我感到奇怪。

谢谢你

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    具体细节按照 G3标准进行。  

    请参阅第7.4节“帧结构”、第7.5节“前导码 ”和其它相关章节。

    此致。