This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:器件校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:

Guru**** 2609755 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, CONTROLSUITE, C2000WARE, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686274/ccs-tms320f28069-device-calibration-not-complete-check-if-device-is-unlocked-and-recalibrate-c28xx

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WAREUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你好。  当我第一次在 tms320f28069上开发新器件时、当我尝试调试程序时、弹出消息:(

器件校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:GEL 输出:

我接下来要采取哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是由 μF μ F 而不是0.1 μ F 的消隐电容器导致的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉基米尔

    这与其说是错误、不如说是警告。 它不应与您的电容器有任何关系。

    您是否能够成功刷写程序?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉基米尔

    由于您可以读取存储器内容、因此器件看起来连接正确。

    您能否为我们提供有关您尝试做什么的更多背景信息? 您是否已经构建了可以加载的项目?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我有一个简单的项目。 我尝试对其进行调试。 但是、当我单击"调试"时、CCS 会发送此消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否从 C2000Ware 或 controlSUITE 中的示例项目开始?

    您能否共享 CCS 的屏幕截图? 在代码开发和调试期间通常不使用 UniFlash。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。明天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28069技术讲座 也可能是入门的有用资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不需要这个。 我对这种控制器进行编程的经验
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解释此错误的原因。 我可以读取内容,但无法进入调试模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由于:
    1、3、14、37、63、81b 91引脚连接到+3.3V。 在这些示例中、它们未连接到+3.3V
    没有电源监控器(11个引脚直接连接到+3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我认为您发现了这个问题。  VDD 电源为1.8V 标称值:

    这可能会解释为什么内核没有正确响应。