请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好、al、
以下两个 ISR 具有不同的 PIEACK 清除方法。
建议使用哪种方法(1)或(2)?
(1) C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_Examples_CPU1\USB_dev_bulk\cpu01\USB_dev_bulk.c
_interrupt void
SysTickIntHandler (空)
{
//
//更新我们的系统节拍计数器。
//
G_ui32SysTickCount++;
PieCtrlRegs.PIEACX.ALL |= 1;
}
(2) C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_Examples_CPU1\watchdog\cpu01\watchdog_cpu01.c
_interrupt void WAKEINT_ISR (void)
{
WakeCount++;
//
//确认此中断以从组1获取更多内容
//
PieCtrlRegs.PIEACX.ALL = PIEACK_Group1;
}
此致、
Sasaki