This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:eCAN 模块 Matlab / Simulink

Guru**** 2528040 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/704719/launchxl-f28379d-ecan-module-matlab-simulink

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我将 LaunchPad 开发套件 LAUNCHXL-F28379D 与 Matlab / Simulink 结合使用。 我想使用这两个 CAN 模块、但只有一个可以正常工作。

模块 eCAN-B 工作正常、但 eCAN-A 不工作、我对这两个模块都使用相同的设置。 我已经尝试了所有可用的引脚分配、但没有成功。 我使用示波器测量从驱动器到收发器的输出、输出始终为3、3V。

我是否必须更改其他属性才能启用 eCAN-A 模块?

提前感谢。

此致、

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要 A 和 B 都被计时、那么它们将以相同的方式工作。

    这可能与您的电路板或引脚连接有关。

    此致、
    SAL