This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:当一个电压信号被同时连接至 ADC 和 COMP 时、此电压将是异常的

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686357/tms320f28032-when-a-voltage-signal-is-connected-to-the-adc-and-comp-at-the-same-time-the-voltage-will-be-abnormal

器件型号:TMS320F28032

在我的项目中、我直接将电压信号连接到 ADCB0和 COMP1A。

电压为2.7V、将其转换为 ADC 值722。

当设置 COMP1A 的内部比较信号时:

Comp1Regs.DACVAL.ALL = 900、

ADC 端口上的电压为2.33V;

Comp1Regs.DACVAL.ALL = 500、

发现 ADC 端口电压为2.70V;

我的理解是、当 COMP1输出为高电平时、COMP1A 将对电压进行分压、从而导致端口电压下降;当输出为低电平时、不会对其进行分压。

我不知道如何解决这个问题、 请帮我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user532393、

    比较器上的迟滞是通过施密特触发器反馈类型实现 的、此 F2806x TRM 方框图中显示了这种反馈类型。  F2803x 也是如此、但用户指南尚未更新方框图。

    您的选项是

    1. 根据已知100kΩ Ω 典型反馈电阻和/或来补偿 ADC 转换
    2. 降低 ADC 输入信号的有效电阻以降低100kΩ Ω 反馈的影响、或
    3. 通过 COMPHYSTCTL 寄存器禁用比较器迟滞反馈

    Tommy