请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 你(们)好
我阅读 TMS320F2837XD 的技术参考手册。 它在第25章(第2611页、图25-9和图25-10)中讨论了如何连接到8位或16位异步存储器。 但是、我找不到任何关于32位存储器的东西。 我尝试使用两个16位异步存储器来实现32位。 以下是我认为它应该是:
是这样吗? 如果是、我计划使用 DMA 将数据传输到 RAM 中、在这种情况下、我应该将 DMA 设置为32位、并且地址位应该增加1。 对吗?
我还在手册的某处阅读、其中说每个地址仅代表一个16位字。 EM1A[0]始终是32位数据的最低有效地址位。 如果是这样、我无法使用顶部的工程图。
请提供建议。
谢谢
您是否对我应该怎么做有任何想法?