This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:代码优化

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686435/tms320f28335-code-optimization

器件型号:TMS320F28335

您好!  

我正在尝试优化代码(速度)。 我认为实现这一目的的方法之一是从浮点算术转到定点算术。 如何实现这一点?  

请建议其他方法来优化代码。 例如、优化的最佳编译器是什么?

非常感谢您的参与、  

Shiromini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Shiromini Satkunarajah"]我正在尝试优化代码(速度)。 我认为实现这一目的的方法之一是从浮点算术转到定点算术。 如何实现这一点?  [/报价]

    F28335具有 FPU、因此您不必这么做。 不过、您可以尝试使用 IQMath 库。 同样、您不会观察到太大的差异。

    [引用 user="Shiromini Satkunarajah"]请建议其他优化代码的方法。 例如、优化的最佳编译器是什么?[/quot]

    请参考:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiromini

    请参阅 Gautam 提供的资源。

    此外、有关编译器的更通用、更详细的指南: http://www.ti.com/lit/spru514

    此致
    Chris